请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25118-Q1 主题中讨论的其他器件:LM25118、
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 TI 支持:
我使用的是 LM25118、 我使用 WEBENCH 电源设计器工具设计了定制设计 方案、并将原理图文件提取到 Orcad 中。
以检查两种模式(降压模式和降压升压模式)下的增益裕度和相位裕度。
我的输入电压范围是 :6V - 18V
输出电压:12V
输出电流 :2.4A
首先、我需要知道 我应该为每个模式使用什么输入电压?
其次、我已经使用 AC 算子=14V 来仿真该设计、但我无法获得 相位裕度 和增益裕度?
您能否检查我的设计附件、并告诉我问题出在哪里?
谢谢、此致、
RANA