主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 ADS7046
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我现在使用 TINA 来仿真运算放大器 TLC2262的行为。 但交流分析和瞬态分析的结果不同。
1、在第一种情况下、交流分析的工作频率介于1到500kHz 之间、 根据下面的结果、输出波形的振幅随频率增加。
2、但在500kHz 下1V 输入的瞬态分析中、振幅 约为200mV、这与 500kHz 下650mV 交流分析结果相冲突。
e2e.ti.com/.../4604.TLC2262.TSC
是否有人可以向我解释结果为何如此?
谢谢!
此致、
高阳