This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLC2262:有关瞬态分析和交流分析中的 TINA 仿真的一些问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLC2262, ADS7046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/653138/tina-spice-tlc2262-some-questions-about-tina-simulation-in-transient-analysis-and-ac-analysis

器件型号:TLC2262
主题中讨论的其他器件:TINA-TIADS7046

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我现在使用 TINA 来仿真运算放大器 TLC2262的行为。 但交流分析和瞬态分析的结果不同。

1、在第一种情况下、交流分析的工作频率介于1到500kHz 之间、 根据下面的结果、输出波形的振幅随频率增加。

2、但在500kHz 下1V 输入的瞬态分析中、振幅 约为200mV、这与 500kHz 下650mV 交流分析结果相冲突。

下面是第二种情况的结果:

 e2e.ti.com/.../4604.TLC2262.TSC

是否有人可以向我解释结果为何如此?

谢谢!

此致、

高阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoyang、

    电流运算放大器配置(Vin=500mV 和 f=500kHz)在其压摆率限制之上运行。 因此、我认为这就是模型瞬态行为背后的原因。

    运算放大器 TLC2262的压摆率值为0.5V/us。

    压摆率= 2 * pi * f * V

    其中

       f =最高信号频率、Hz

       V =信号的最大峰值电压。

    对于电流模型、根据压摆率限制、最高信号频率约为160kHz

    • 例如、假设运算放大器在250kHz 频率下配置峰值振幅为500m 伏的信号

    如图所示、在极限值中、运算放大器转换失真将导致三角波形的形成。 如果频率进一步增加、运算放大器将无法保持上升、因此输出波形的振幅将降低。

    此致、

    Aditya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    感谢您解决此问题! 我是否可以向您提出有关 ADS7046的另一个问题? 我将一 个 ADC'ADS7046'连接在此运算放大器后面。

    1、如您所见、输入正弦电压范围为-0.5V 至0.5V、但根据数据表、该 ADC 的单极输入范围:0V 至 AVDD 为0V 至 AVDD。 这是否意味着我无法使用-0.5V 的正弦输入电压、AVDD 应大于0.5?

    2、当我更改  AVDD 的振幅时、我发现当 AVDD 增加时、采样时间长度会减小。 请告诉我原因。

    3、数据表上的 ADS7046采样率为3M。 但是、当我将 CSV 的频率增加到5MHz、SCLK 增加到90MHz 时、该 ADC 仍在工作、它如何处理高于3MHz 的采样频率?

    谢谢!

    此致、

    高阳

    e2e.ti.com/.../ADC7046-revised-_2D00_-autosave-17_2D00_12_2D00_30-14_5F00_36.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoyang、

    请在下面找到答案、

    根据数据表、ADC 是单极的、因此它可以将电压大于0的模数转换(即提供数字位)为 AVDD。

    但是、ADS7046模型捕获 SHA 电路、并将采样值作为输出。

    从仿真中可以看到、在 SHA 模型输出中未实施<0V 的钳位、因此它也可以正确地对输入中<0V 的值进行采样。 因此采样输出也将被视为正确。

    但实际 ADC 不会为-0.5V 提供正确的输出位。

    2.根据数据表,AVDD 应始终连接到3.3V,以实现典型运行。

    根据仿真结果、似乎已在采样输出的正上限上实施了一些钳位逻辑、具体取决于 AVDD 输入电压、这样它可以达到最大值(AVDD-一些余量值)

    这就是为什么我认为、当 AVDD 和输入电压值设置在附近时、采样时间会延长、因为其他一些电路当时正在尝试限制输出。

    在采样频率方面、通过稳定时间/设置电压误差值可以看出这种影响。

    最大频率规格源自所需采样电容器的稳定时间。

    典型条件下的开关带宽是相应设计的( 具有大约20-30%的裕度、即如果要求为3MHz、假设其设计典型值为%MHz)、这样它就满足了跨角的稳定时间。

    此外、在实际设计中、电阻是 MOSFET、因此其参数随 Vin 而变化、但在模型中、我们通常具有固定的典型电阻和电容值。

    因此、这将在模型中正常发挥作用、即使在频率高于3MHz 的情况下也是如此。 之后、随着频率的最终增加、我们将看到采样电容器将无法快速跟踪和稳定、因此采样电压值会出现更多误差; 或者换句话说、它将无法在该时间范围内稳定至所需的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将%MHz 读取为5MHz