This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS22916:TI TINA 模型不起作用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/664247/tina-spice-tps22916-ti-tina-model-not-working

主题中讨论的其他器件:TPS22916TINA-TI

ART 编号:TPS22916

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

这似乎是该模型的一些问题。  当 ON 为 GND 时、它仍然提供从 VIN (Vbat)到 VOUT 的电流。

请帮帮我。

[删除 TSC 文件、因为它包含未加密模型]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haglund、

    我们已经模拟了您共享的测试台、并观察到以下情况:

    如果在进行瞬态分析时使用"计算工作点"而不是"零初始条件"、则不会从源 Vbat 汲取电流。

    2.为了提供3mA 的恒定电流、VOUT 稳定至大约-3mV 的负值。

    在 具有快速输出放电功能的器件(TPS22916B、TPS22916C)中、VOUT 的负压降将不会出现。 因为有一条替代路径可提供所需的电流。

    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    您能否帮助我在导通状态下调试反向电流阻断?

    在 VIN=1.8V 和 VOUT=5V 的导通状态下、TPS22916反向电流为110.5mA、与下面的仿真相对应。

    我希望电流快速上升至(5-1.8V)/0.150 = 21A、但在此之前 、激活电流(IRCB)会以500mA 的电流阻断、然后下降至非常低的电流?  

    在这里、我假设 VIN=1.8V 时、Rdson 最大值为150m Ω。

    现在、 输入电压和输出电压之间似乎有一个(5-1.8V)/110.5m = 28 Ω 的电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haglund、

    我们正在调查此问题、并将在问题解决后尽快返回给您。


    谢谢、

    Vivek Agarwal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Vivek,

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haglund、

    目前、我们观察到器件内部使用的 MOSFET 模型存在一些问题。
    我们与产品线联系以解决问题、并在问题解决后通知您。

    谢谢、
    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haglund、

    问题已解决、我们已发布更新的模型、将在2-3天内在网站上反映出来。
    因此、我们将闭合线程。

    谢谢、
    Vivek Agarwal