ART 编号:TPS22916
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
这似乎是该模型的一些问题。 当 ON 为 GND 时、它仍然提供从 VIN (Vbat)到 VOUT 的电流。
请帮帮我。
[删除 TSC 文件、因为它包含未加密模型]
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
好的、谢谢!
您能否帮助我在导通状态下调试反向电流阻断?
在 VIN=1.8V 和 VOUT=5V 的导通状态下、TPS22916反向电流为110.5mA、与下面的仿真相对应。
我希望电流快速上升至(5-1.8V)/0.150 = 21A、但在此之前 、激活电流(IRCB)会以500mA 的电流阻断、然后下降至非常低的电流?
在这里、我假设 VIN=1.8V 时、Rdson 最大值为150m Ω。
现在、 输入电压和输出电压之间似乎有一个(5-1.8V)/110.5m = 28 Ω 的电阻器?