Other Parts Discussed in Thread: TPS53319
您好!
客户正在考虑在以下条件下使用。
Vin = 19V、Vout =μs、Iout = 6A 至8A、压摆率= 8至10A/μ s
μA Webench μs 时、默认上升时间和下降时间= 25 μ s 时没有问题、但它无法在压摆率为9A/μ s 时正常控制。 即使添加一个输出电容器是不够的、您能否说这种速度响应无法跟上?
如果可以、请告诉我这些条件。
e2e.ti.com/.../TPA53319_5F00_rise-and-fall-slew-rate_3D00_25u.pdf
e2e.ti.com/.../TPS53319_5F00_rise-and-fall-slew-rate_3D00_1u.pdf
e2e.ti.com/.../TPS53319_5F00_rise-and-fall-slew-rate_3D00_1u_5F00_Cout_3D00_1000uF.pdf
此致、
YUto Sakai