This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:负载瞬态响应

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/666684/tps53319-load-transient-response

器件型号:TPS53319

您好!

客户正在考虑在以下条件下使用。
Vin = 19V、Vout =μs、Iout = 6A 至8A、压摆率= 8至10A/μ s
μA Webench μs 时、默认上升时间和下降时间= 25 μ s 时没有问题、但它无法在压摆率为9A/μ s 时正常控制。 即使添加一个输出电容器是不够的、您能否说这种速度响应无法跟上?
如果可以、请告诉我这些条件。

e2e.ti.com/.../TPA53319_5F00_rise-and-fall-slew-rate_3D00_25u.pdf

e2e.ti.com/.../TPS53319_5F00_rise-and-fall-slew-rate_3D00_1u.pdf

e2e.ti.com/.../TPS53319_5F00_rise-and-fall-slew-rate_3D00_1u_5F00_Cout_3D00_1000uF.pdf

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、
    这可能是 Webench 模型的一个限制。 我会让该团队的某个人来研究它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、
    您能否将 WEBENCH 设计分享到我的电子邮件 ID g-dhanabalan@ti.com

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold-San、您好!

    感谢你的答复。
    我与您教授的电子邮件地址分享了 WEBENCH 设计。
    如有任何缺失、请告知我。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold-San、您好!

    只需检查您是否收到了 E2E 帖子以及您对此事的看法。
    我仍期待您对 TPS53319的答复。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuco-San、您好!
    很抱歉耽误你的时间。 我们将对此进行研究。
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold-San、您好!

    由于客户的压摆率状况很严重、
    我需要一条有关抑制对目标的负载调节所需的输出电容器量的指南。
    我想了解需要多少输出电容器电容进行稳压。
    如果我能够以该压摆率做出响应、将会很有帮助。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    在 Webench 团队工作时、您可以使用 PSpice 瞬态模型来仿真您的电路:
    www.ti.com/.../slum313
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    非常感谢您的耐心等待。 我们不希望对共享设计进行任何澄清。

    共享的设计在1us 内具有从10A 过渡到1A 的负载瞬态、从而产生9A/us 的压摆率。 我们仍在研究这个问题。 在平均时间内、您可以使用 PSpice 瞬态模型来仿真您的电路:

    www.ti.com/.../slum313

    但根据您的初始查询、所述的 Iout 为6A 至8A。 我们对设计进行了仿真、其中 Vin=19V、Vout=5V、Iout=8-6-8A、压摆率为2A/us、运行正常。

    是否可以确认 Iout 范围?

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    这个问题是  由 WEBENCH 仿真参数引起的。 我们已经解决了这个问题。Vout 配置文件对于转换率为9A/us 的 Iout 从10A 过渡到1A 是合适的。您将在下周在 TI.com 中看到这些变化。  

    下面是仿真结果的快照。

    谢谢、此致、

    普拉文 B