请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53353 主题中讨论的其他器件:TPS53355、
工具/软件:WEBENCH设计工具
我已经 在 WEBENCH 中使用 TPS53353和 TPS53355从5V 输入创建了多个设计。 如果我运行 SIM 工具(启动或稳定状态)、我会在输入的每个条件下获得不稳定的波形。 我尝试过的输出电压为0.74V、0.75V。 1.0V 输出电压、1.2V 输出电压、3.3V 输出电压。 电流范围为10 - 15A、环境温度设置为30C。 您能否确认这是模型的问题? 或者、设计工具计算的值是否真的不稳定?
输入电压为12V 的类似条件似乎可以正常工作。
谢谢!