This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53353:SIM 工具提供5V 输入条件下的不稳定波形

Guru**** 2540190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/666747/webench-tools-tps53353-sim-tool-gives-unstable-waveforms-for-5vin-conditons

器件型号:TPS53353
主题中讨论的其他器件:TPS53355

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我已经 在 WEBENCH 中使用 TPS53353和 TPS53355从5V 输入创建了多个设计。   如果我运行 SIM 工具(启动或稳定状态)、我会在输入的每个条件下获得不稳定的波形。   我尝试过的输出电压为0.74V、0.75V。 1.0V 输出电压、1.2V 输出电压、3.3V 输出电压。  电流范围为10 - 15A、环境温度设置为30C。  您能否确认这是模型的问题?  或者、设计工具计算的值是否真的不稳定?

输入电压为12V 的类似条件似乎可以正常工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    感谢您提出有关该器件 WEBENCH 仿真的问题。 我们将对此进行处理、并在问题得到解决后通知您。

    此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我们已经解决了这个问题。 您将能够在2018年3月13日前在 TI.com 上看到更改。

    问题在于在输入电压较低的情况下器件无法启用。


    此致、
    Kiran Kumar