请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LP2989工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!尊敬的:
我们需要12V 输入5V 500mA 输出、因此我们选择 LP2989、但我们在输入范围和输出电流方面存在一些问题。
您可以查看我们下图中的原理图。
在 LP2989数据表中、 输入范围为2.1V - 16V、但如果 Vin=6V 或6.75V、我们将获得500mA 电流。但是如果 Vin 电压超过7.5V、则 LP2989过热并切换到热保护状态。
此外、我们无法创建 Vin=12V 和输出电流=500mA 的原理图、但在数据表 中、我们不会说 Vin 和输出电流有任何限制。
如果您发现我们的设计有任何错误、请告诉我并帮助我们?