请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9090-Q1 主题中讨论的其他器件: UCD9090
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、团队成员
我们收到了一位计划使用 UCD9090自动鉴定版本 UCD9090-Q1的客户的问题。
为了便于验证、UCD9090-Q1使用与 UCD9090不同的引线框、因此其散热焊盘稍大。
当客户搜索 UCD9090-Q1的封装时、他们只能从 TI.com 找到 UCD9090-RGZ-48.BXL。
客户能否将 UCD9090-RGZ-48.BXL 用于具有大型散热焊盘的 UCD9090-Q1、或者我们需要申请新的封装?
此致
Yihe