This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCD9090-Q1:推荐的封装

Guru**** 2996980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090-Q1, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/667580/webench-tools-ucd9090-q1-recommended-footprint

器件型号:UCD9090-Q1
主题中讨论的其他器件: UCD9090

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队成员

我们收到了一位计划使用 UCD9090自动鉴定版本 UCD9090-Q1的客户的问题。

为了便于验证、UCD9090-Q1使用与 UCD9090不同的引线框、因此其散热焊盘稍大。

当客户搜索 UCD9090-Q1的封装时、他们只能从 TI.com 找到 UCD9090-RGZ-48.BXL。

客户能否将 UCD9090-RGZ-48.BXL 用于具有大型散热焊盘的 UCD9090-Q1、或者我们需要申请新的封装?

此致

Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    我们将查看此查询。 我们将很快就此再次与您联系。

    此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul

    谢谢、您是否有此查询的 ETA? 客户正在等待此操作。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

     我刚才要求为 UCD90QRGZRQ1创建新的 BXL。  如果一切顺利、则应在发布此帖子后的24小时内在网站上显示。  我想最坏的情况将是下周中旬。

     星期二、我请求创建新的封装图、以便在数据表中提供建议的焊盘图案。  我没有该图纸的 ETA。  即将推出的 BXL 中的封装尺寸正是我预期封装团队会推荐的尺寸。  与在另一个 BXL 中使用占用空间相比、它的工作效果更好。

     如有需要、请随时直接向我发送电子邮件以获取更多信息。

    此致、

    Oliver