This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5160:LM5160

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/665387/webench-tools-lm5160-lm5160

器件型号:LM5160

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

与 webench 相比、我们基于 LM5160的隔离式设计在 PCB 上的调节不正确。 Webench 建议在5、6V 输出时 FB (引脚8)连接649 Ω 电阻。 实际上、我们需要4、9k Ω。 我有一个可以共享的 Webench 链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、请将 WEBENCH 设计分享到此电子邮件 g-dhanabalan@ti.com
    我们将向您介绍并返回。
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrik:

    感谢您分享设计。 根据数据表、该设计的初级电压应低于 Vinmin ½ μ V。 WEBENCH 使用该电压将初级输出电压设计为大约2.725V。 这意味着耦合电感器需要具有匝数比(而不是1:1)才能获得5V 的次级输出电压。

     

    WEBENCH 建议的匝数比为2.07。 由于您使用的是1:1耦合电感器、因此必须相应地调整初级电压、这就是将反馈电阻器值更改为649欧姆以外的其他值的原因。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Gerold