Other Parts Discussed in Thread: LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5160 工具/软件:WEBENCH设计工具
与 webench 相比、我们基于 LM5160的隔离式设计在 PCB 上的调节不正确。 Webench 建议在5、6V 输出时 FB (引脚8)连接649 Ω 电阻。 实际上、我们需要4、9k Ω。 我有一个可以共享的 Webench 链接?