请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01518 你好!
我已经阅读了您的 TIDA-01518评估板示例、它似乎是我们公司非常有趣的设计。
但我认为、发出3x330uF 钽电容器可能是设计故障:
在 T495C337K004ATE700的数据表中、它指出泄漏电流为13.8uA、将其乘以3、得到41.4uA 的泄漏电流(众所周知、Tantalium 口渴):
这意味着您必须将41.4uA 电流添加到1.37uA 待机电流中、最终的使用寿命为0.54年、而不是11.15年的估算寿命。
这有道理吗?