This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01518:TIDA-01581中可能存在设计故障? 您不能获得11年的使用寿命、更接近0.5年。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/665753/tida-01518-possible-design-fault-in-tida-01581-you-don-t-get-11-years-lifespan-closer-to-0-5-years

器件型号:TIDA-01518

你好!

我已经阅读了您的 TIDA-01518评估板示例、它似乎是我们公司非常有趣的设计。
但我认为、发出3x330uF 钽电容器可能是设计故障:

 在 T495C337K004ATE700的数据表中、它指出泄漏电流为13.8uA、将其乘以3、得到41.4uA 的泄漏电流(众所周知、Tantalium 口渴):

这意味着您必须将41.4uA 电流添加到1.37uA 待机电流中、最终的使用寿命为0.54年、而不是11.15年的估算寿命。

这有道理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tor、感谢您与我们联系!

    电容器数据表中列出的值是最大直流泄漏电流。 电池寿命计算中使用的值基于实验室测试、我认为移除的钽电容器仅用于在寿命终止条件下实现更高容差。 可以取消填充或不包括这些值、以提供计算得出的电池寿命。 我希望这对您有所帮助!

    -Brian Dempsey