This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00111:TIDA-00111

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00111, DRV8818EVM, BOOST-DRV8711, DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/663974/tida-00111-tida-00111

器件型号:TIDA-00111
主题中讨论的其他器件: DRV8818EVMDRV8711MSP-EXP430G2BOOST-DRV8711

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/

你(们)好

我是安大略大学的教学教师、需要有关 TIDA-00111的信息。 我需要知道该板是如何编程的? 使用的软件是什么?软件是免费的?  

是否有任何类似大学的教学板具有可像在 C 语言环境中一样进行编程的步进电机控制器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masoud、

    该板是 DRV8818EVM、可通过 store.ti.com 获取

    该板使用 store.ti.com/msp-fet.aspx 进行编程 ,也可从 store.ti.com 获取

    Code Composer Studio 用于对器件进行开发和编程。 这也是免费提供的。

    还提供其他电路板、例如 BOOST-DRV8711。 借助 MSP-EXP430G2 LaunchPad,DRV8711可用于多种应用。 该器件可用于步进电机和有刷直流电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    感谢您提供详细信息。 我们需要一个用于步进电机实验的实验解决方案。 您是否在 DRV8818EVM 上编写了任何实验(包括该程序)?
    您是否有可由学生编程的步进电机实验室培训师?

    或者至少使用 DRV8818EVM 完成了一个已为其编写程序的示例项目?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masoud、

    固件随 DRV8818EVM 提供。 该代码旨在与 GUI 配合使用、但可以使用 code composer 和仿真工具进行修改。