请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00111 主题中讨论的其他器件: DRV8818EVM、 DRV8711、 MSP-EXP430G2、 BOOST-DRV8711
支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/
你(们)好
我是安大略大学的教学教师、需要有关 TIDA-00111的信息。 我需要知道该板是如何编程的? 使用的软件是什么?软件是免费的?
是否有任何类似大学的教学板具有可像在 C 语言环境中一样进行编程的步进电机控制器?
谢谢