请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA615 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你好、
TINA-TI 中是否有工具或命令可在 步进仿真中的确切时间点或间隔(最大值、最小值、平均值、rms)自动测量和导出值(电压或电流)?
(类似于.meas Ltspice 实用程序)
我要做的是设置输入脉冲并将其幅度从1mV-1,8V 步进,然后在 检测到每个响应的脉冲后测量 IC 输出端的平均电压。 然后比较这些值并继续我的项目。 我需要分析误差并检查它是否适合此应用。
此致、
Martin