This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA615:测量步进瞬态仿真的值并从中导出这些值

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/664519/tina-spice-opa615-measuring-and-exporting-values-from-stepping-transient-simulation

器件型号:OPA615
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好、
TINA-TI 中是否有工具或命令可在 步进仿真中的确切时间点或间隔(最大值、最小值、平均值、rms)自动测量和导出值(电压或电流)?
(类似于.meas Ltspice 实用程序)

我要做的是设置输入脉冲并将其幅度从1mV-1,8V 步进,然后在 检测到每个响应的脉冲后测量 IC 输出端的平均电压。 然后比较这些值并继续我的项目。 我需要分析误差并检查它是否适合此应用。

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    也许这将帮助您:

    运行瞬态仿真后、将出现新的 GUI/Diagram/Graph 窗口、转至 Process -> Averages"

    2.或者,在该统计图窗口中,转到“文件”->“导出”->“作为文本”->“在 Excel 中打开”,然后在 Microsoft Excel 中创建这些函数。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出宝贵的时间进行解释。

    此致、

    Martin