This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice 无法加载 ANSYS Simplorer、需要未加密的 PSpice

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/663311/pspice-cannot-be-loaded-ansys-simplorer-need-unencrypted-pspice

我们使用 ANSYS Simplorer 运行电路板仿真。 但是、由于 PSpice 模型问题、仿真无法运行。 我先介绍一下随附的 PPT、了解详情。 我们需要未加密的 PSpice 模型。 如果您需要 NDA、请提供一种格式、以便我可以继续下一步。

此致、
Komee2e.ti.com/.../ANSYS_2800_Simplorer_29005F00_01292018.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kome-San、

    一些未加密模型已在网络上提供。 您可以 在此处找到有关它的更多信息。 我们目前无法在论坛或 TI.com 上公开发布未加密的一些模型。 您是否有可与之联系的本地 TI FAE 或联系人? 如果是、他们可能会帮助您获取未加密模型。