请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我们使用 ANSYS Simplorer 运行电路板仿真。 但是、由于 PSpice 模型问题、仿真无法运行。 我先介绍一下随附的 PPT、了解详情。 我们需要未加密的 PSpice 模型。 如果您需要 NDA、请提供一种格式、以便我可以继续下一步。
此致、
Komee2e.ti.com/.../ANSYS_2800_Simplorer_29005F00_01292018.pptx