请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-060029 大家好、
基于 TIDA-060029参考设计。 客户想要测量500pF~1nF 的电容和频率、大约为2MHz。
如何选择 OP 规格或其他器件来实现该功能? 客户需要完整的解决方案、如 ADI EVAL-ADMX2001。
TI 是否有 ADI 这样的整体解决方案? 非常感谢。
TIDA-060029
评估- ADMX2001
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
基于 TIDA-060029参考设计。 客户想要测量500pF~1nF 的电容和频率、大约为2MHz。
如何选择 OP 规格或其他器件来实现该功能? 客户需要完整的解决方案、如 ADI EVAL-ADMX2001。
TI 是否有 ADI 这样的整体解决方案? 非常感谢。
TIDA-060029
评估- ADMX2001