This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060029:TI 是否有 EVAL-ADMX2001等参考设计?

Guru**** 2539980 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1183000/tida-060029-does-ti-have-reference-design-like-eval-admx2001

器件型号:TIDA-060029

大家好、

基于 TIDA-060029参考设计。 客户想要测量500pF~1nF 的电容和频率、大约为2MHz。

 如何选择 OP 规格或其他器件来实现该功能? 客户需要完整的解决方案、如 ADI EVAL-ADMX2001。

 TI 是否有 ADI 这样的整体解决方案? 非常感谢。

 

TIDA-060029

https://www.ti.com/lit/ug/tidueu6b/tidueu6b.pdf?ts=1648493619953&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

 

评估- ADMX2001

https://www.analogue.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-admx2001.html#eb-overview

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如前面提到的 Sima 主题 (可在此处找到)中所述、要测量2MHz 下的电容、该设计在很大程度上取决于放大器的 GBW。 建议的器件可在螺纹中找到。 至于总体解决方案、您是指可订购的评估模块吗? 如果是、该设计目前用作参考设计、因此不可出售。 我们确实提供了根据您的规格定制和定制设计所需的一切资源、您可以在参考设计的主页上找到这些资源。

    此致、

    Ignacio