Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00987, TPS25810-Q1, HD3SS3212, TPS254900-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25810-Q1、 HD3SS3212、 TPS254900-Q1
您好!
我的应用 需要在 连接 USB3器件并与手机通信的同时为手机充电(基于 Android 和 Type C 连接器)。
遗憾的是、电池在工作1-2小时后会死亡、我需要使其保持活动状态以进行夜间测试。
我使用 C 型转 UB 电缆。
TIDA-00987数据表中的介绍章节指出:"德州仪器(TI) Jacinto 6系列处理器(DRA7x)可实现同步充电和移动功能"。
此板是否适用于我的应用?
谢谢、
Shlomi