This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00987:在器件连接时为 OTG 主机充电

Guru**** 2779295 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00987, TPS25810-Q1, HD3SS3212, TPS254900-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/649788/tida-00987-charging-otg-host-while-device-is-connected

器件型号:TIDA-00987
主题中讨论的其他器件: TPS25810-Q1HD3SS3212TPS254900-Q1

您好!

我的应用 需要在 连接 USB3器件并与手机通信的同时为手机充电(基于 Android 和 Type C 连接器)。

遗憾的是、电池在工作1-2小时后会死亡、我需要使其保持活动状态以进行夜间测试。

我使用 C 型转 UB 电缆。

TIDA-00987数据表中的介绍章节指出:"德州仪器(TI) Jacinto 6系列处理器(DRA7x)可实现同步充电和移动功能"。

此板是否适用于我的应用?

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    欢迎使用 E2E! 我继续向适当的工程团队提出了这个问题。 我们的一位工程师很快会回应:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Schlomi、

    是的、此设计应适用于 OTG 应用、并具有 USB3.0功能!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望、感谢您的回复。

    我可以从 TI 购买此电路板吗?  

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    TI 参考设计使人们能够查找充分利用 TI 最佳技术的参考材料–从嵌入式处理器到模拟信号链和电源管理。

    所有 TI 参考设计都包含原理图、测试数据和设计文件、但这些电路板没有库存。 立即下载 TIDA-00987设计文件、以帮助加快您的设计过程!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、希望:

    我与 Shlomi 合作执行此项目、我希望确保在该板的所需功能方面没有误解...


    下面附加了所需系统的方框图。

    我们希望在手机用作 USB 主机(OTG)的同时为其充电。

    TIDA-00987是否支持此类场景?

    如果是、您能否详细说明如何将手机设置为灌电流、而不是拉电流(正如主机所预期的那样)?

    谢谢、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、希望:

    如果您通过回答 David 的问题来帮助我们进行澄清、我将不胜感激。

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因为 USB 开关集成在 TPS25810-Q1 Type-C 控制器中、数据线通过 TPS254900-Q1 BC1.2控制器和 HD3SS3212双向多路复用器。 对于 OTG、需要配置 BC1.2控制器来处理 OTG 功能。 作为参考、直通模式可按照 TPS254900-Q1数据表第8.4节(第23页)的规定完成。  

    谢谢、

    但愿如此