请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00173 主题中讨论的其他器件: LM5001
您好!
我已经为 VFD 设计了一个具有三相输入的电源、如 TIDU-412A (TIDA-00173)中所述。 我最初需要一个隔离式24V 电源和一个非隔离式24V 电源(与 PGND 共用同一接地)。 此设计提供隔离式24V 电源、但仅提供16V 非隔离式电源(VAUX)。 因此、我决定使用升压开关转换器将非隔离式16V 转换为24V。 我的问题如下:-
1) 1) 16V 非隔离式电源(VAUX)源自 VFB、VFB 也用作控制器的反馈。 使用 VAUX 会以任何方式干扰通过 VFB 发送给控制器的反馈吗?
2)第二、我将使用开关转换器将 VAX = 16V 升压至24V。 我随附了转换器的数据表。 使用这款转换器(基本上是一款高速开关器件(1.5MHz))是否会在整个电源设计中引入任何进一步的复杂性? e2e.ti.com/.../AP3012.pdf