This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00173:使用 TIDU-412A 中规定的可选 Vaux

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00173, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/613509/tida-00173-using-the-optional-vaux-as-stated-in-tidu-412a

器件型号:TIDA-00173
主题中讨论的其他器件: LM5001

您好!

我已经为 VFD 设计了一个具有三相输入的电源、如 TIDU-412A (TIDA-00173)中所述。 我最初需要一个隔离式24V 电源和一个非隔离式24V 电源(与 PGND 共用同一接地)。 此设计提供隔离式24V 电源、但仅提供16V 非隔离式电源(VAUX)。 因此、我决定使用升压开关转换器将非隔离式16V 转换为24V。 我的问题如下:-

1) 1) 16V 非隔离式电源(VAUX)源自 VFB、VFB 也用作控制器的反馈。 使用 VAUX 会以任何方式干扰通过 VFB 发送给控制器的反馈吗?

2)第二、我将使用开关转换器将 VAX = 16V 升压至24V。 我随附了转换器的数据表。 使用这款转换器(基本上是一款高速开关器件(1.5MHz))是否会在整个电源设计中引入任何进一步的复杂性? e2e.ti.com/.../AP3012.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新? 有人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahsan、

    感谢您对此 TIDA 提出的问题、很抱歉您的回答很晚! 我希望能回答你的所有问题!!

    1) 1) VAUX 输出可达15W。 在16V 时、这允许小于1A 的电流、这似乎来自120uF 电容 C11。 只要 VS 引脚保持在4.05V 左右、反馈将保持稳定。

    2) 2)与此相关的注意事项有很多。 一个重要因素是系统的稳定性或频率响应以及电流环路的 EMI。 您允许的组件尺寸是多少、您是否需要1.5Mhz? 目标负载? 最大纹波? 您为什么选择此升压转换器? 如果您需要更多开销、LM5001是一款具有可选开关频率、宽 EA BW、1.5% VOUT 精度等的宽输入电压、1A 电流模式非同步开关稳压器

    谢谢、