Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, TIDA-00317
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:FDC1004EVM、 TIDA-00317你(们)好
我想知道手柄或 毛巾是湿的还是干的。 有可能吗? (手柄或 毛巾 尺寸:10厘米 x10厘米,厚度1厘米)
我想使用 FDC1004EVM 和 TIDA-00317。
手柄和 TIDA-00317之间的距离 约为5cm。
无论手柄或毛巾是湿的还是干的
我可以看到水分含量吗?
如果您有任何好主意、 请告诉我。