This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于电容式传感(使用 FDC1004EVM 和 TIDA-00317)

Guru**** 2533920 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, TIDA-00317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/613466/about-the-capacitive-sensing-using-fdc1004evm-and-tida-00317

主题中讨论的其他器件:FDC1004EVMTIDA-00317

你(们)好  

我想知道手柄或 毛巾是湿的还是干的。 有可能吗? (手柄或 毛巾 尺寸:10厘米 x10厘米,厚度1厘米)

我想使用 FDC1004EVM 和 TIDA-00317。

手柄和 TIDA-00317之间的距离 约为5cm。

无论手柄或毛巾是湿的还是干的

 我可以看到水分含量吗?

如果您有任何好主意、 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyungbae、

    可以使用适当的传感器检测距离为5cm 的水体。 在您的应用中、它将取决于传感器结构、系统的机械设置以及毛巾的湿程度。

    此致、

    Yibo