请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00929 您好!
我详细研究了 TIDA-00929、并知道它适用于断路器或内置在高电流条件下更有可能发生电弧的设备。 我的问题是、为了符合 AFCI 断路器的资格、此设计可以满足 UL1699标准测试的要求。 MSP430 MCU 及其可处理频谱分析的协处理器的设计令人印象深刻、并希望将此解决方案作为我们产品线的一部分。 希望有人能就此向我们提供建议。
塞缪尔