This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00929:UL1699标准

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00929

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/613146/tida-00929-ul1699-std

器件型号:TIDA-00929

您好!

我详细研究了 TIDA-00929、并知道它适用于断路器或内置在高电流条件下更有可能发生电弧的设备。  我的问题是、为了符合 AFCI 断路器的资格、此设计可以满足 UL1699标准测试的要求。  MSP430 MCU 及其可处理频谱分析的协处理器的设计令人印象深刻、并希望将此解决方案作为我们产品线的一部分。  希望有人能就此向我们提供建议。  

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、
    我想向该 TIDA-00929的设计人员索取详细信息。 请耐心等待、谢谢!

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    感谢您关注 TIDA-00929并详细介绍。

    请问您代表的公司和地区。 我们将与您联系并为您提供有关您的问题的所有必要详细信息。

    谢谢您、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、
    如果您需要更多信息、我们可以通过电子邮件进行讨论。 我的电子邮件地址是 cash-hao@ti.com。 请随时联系我。 谢谢!


    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、  

    上周我已于29/7向您发送电子邮件、但未收到回复、我想知道设计人员是否设计了参考设计 TIDA-00929  

    基于 UL 1699规范和标准、如果不完全符合、请告知我哪些器件。  

    希望尽快关闭此帖子、请告知。  

    谢谢、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、
    我给您发送了电子邮件、并要求设计人员提供帮助。 但他们还没有回复我。 我会随时向您提供最新信息。 感谢您的耐心等待!

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    我们希望在电话会议上详细讨论您的查询。

    您能否提供您所在地区的信息? 我们将与当地的 TI 代表沟通、以安排会议。  

    谢谢您、

    Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pras、

    如果是这种情况、我们将与新加坡的当地 TI 支持部门联系以获取支持。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    谢谢你。 我已联系新加坡的现场工程师安排电话会议、讨论 TIDA-00929。

    此致、

    Prasanna U R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、
    请帮助点击"验证答案"按钮、以便我可以关闭此问题。 谢谢!

    此致、
    现金 Hao