This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 电源设计器:仿真 TPS53315的输出时出现问题

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/611776/webench-power-designer-problem-in-simulating-output-for-tps53315

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS53315

您好!

我使用 TPS53315稳压器在10A 电流时从12V 电源生成1.5V 电压。 当我使用 webench 生成设计和仿真时、我将获得0.79V 而非1.5V 的输出。

我尝试了不同的输出电压和电流选项、但在每种情况下、输出都是不同的。 其他稳压器没有问题。  

请参阅以下图片、了解更多信息和帮助、以查找此问题的原因。

此致、

Madhu

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_esim_5F00_4481042_5F00_35_5F00_1_5F00_179439363.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对我也不起作用。 我将把它移至 webench 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有人可以回答此问题?

    谢谢、此致、
    Madhu Sharma K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工作组的成员已被分配到这个项目上并正在进行这方面的工作。 您应该在下周初得到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhu Sharma / John Tucker、

    问题已修复。 我已经在 Webench 上测试了默认条件[ Vinmin=8、Vinmax=15V、Vout=1.5V、Iout=12A ],结果现在看起来是正确的。

    请在 下面的默认条件下找到启动和稳态测试台结果:

    如果您遇到任何问题、请测试您的仿真并告知我们?

    此致、

    Anurag