Other Parts Discussed in Thread: TPS53315
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER 主题中讨论的其他器件:TPS53315
您好!
我使用 TPS53315稳压器在10A 电流时从12V 电源生成1.5V 电压。 当我使用 webench 生成设计和仿真时、我将获得0.79V 而非1.5V 的输出。
我尝试了不同的输出电压和电流选项、但在每种情况下、输出都是不同的。 其他稳压器没有问题。
请参阅以下图片、了解更多信息和帮助、以查找此问题的原因。
此致、
Madhu



e2e.ti.com/.../webench_5F00_esim_5F00_4481042_5F00_35_5F00_1_5F00_179439363.pdf