This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00118:IEC61000-4-2 ESD 等级

Guru**** 2525970 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/610907/tida-00118-iec61000-4-2-esd-level

器件型号:TIDA-00118

尊敬的专家:

我确认了 TIDA-00118的模拟输出、并有疑问。

根据应用手册、此设计已通过+/-15kV 空气放电和+/-8kV 耦合放电。

在此设计中、能否了解 IEC61000-4-2级别4?

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    根据 TIDA-00118用户指南:

    有关电路设计和组件选择的第4.1.6节

    “4.1.6滤波器和浪涌保护、EFT 和 ESD

    输出级设计为可承受8kV ESD、1kV EFT 和1kV 浪涌”

    有关测试设置和测试结果的第7.2.2节

    "7.2.2静电放电(ESD):IEC61000-4-2

    通用测试标准测试级别性能 (通过标准)  

    ESD-IEC 61000-4-2 4kV 接触放电–2级

    8kV 空气放电–3级

    标准 B (测试前后均受监控)”

    和稍后的相同部分  

    测试 测试模式 观察结果
    8. 空气放电-8kV 通过

    因此、要回答您的问题:

    IEC61000-4-2在3级通过测试。

    最棒的

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复、很抱歉您迟到了回复。

    我理解此设计通过了 IEC61000-4-2 3级标准。

    我谨记这一点。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一