请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00118 尊敬的专家:
我确认了 TIDA-00118的模拟输出、并有疑问。
根据应用手册、此设计已通过+/-15kV 空气放电和+/-8kV 耦合放电。
在此设计中、能否了解 IEC61000-4-2级别4?
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我确认了 TIDA-00118的模拟输出、并有疑问。
根据应用手册、此设计已通过+/-15kV 空气放电和+/-8kV 耦合放电。
在此设计中、能否了解 IEC61000-4-2级别4?
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一
您好、Shinichi、
根据 TIDA-00118用户指南:
有关电路设计和组件选择的第4.1.6节
“4.1.6滤波器和浪涌保护、EFT 和 ESD
输出级设计为可承受8kV ESD、1kV EFT 和1kV 浪涌”
有关测试设置和测试结果的第7.2.2节
"7.2.2静电放电(ESD):IEC61000-4-2
通用测试标准测试级别性能 (通过标准)
ESD-IEC 61000-4-2 4kV 接触放电–2级
8kV 空气放电–3级
标准 B (测试前后均受监控)”
和稍后的相同部分
| 测试 | 测试模式 | 观察结果 |
| 8. | 空气放电-8kV | 通过 |
因此、要回答您的问题:
IEC61000-4-2在3级通过测试。
最棒的
Matt