请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2679 工具/软件:WEBENCH设计工具
团队、
我只是尝试对启动序列进行 Webench 基本仿真、以尝试过流瞬态过冲。
我的参数直接输入到 LM2679产品页面: WEBENCHDesigner LM2679
通过该仿真(保持所有默认参数)、我得到1.21V 的输出电压。 有什么想法为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nikhil、
有更新吗? 您是否能够找到根本原因?
我们还想对 LM2679与其他 LM267x 器件的启动进行仿真、因此该问题链接到以下帖子:
https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/p/610359/2246916#2246916
我们是否能够在 Webench 中对该主题中所示的问题进行仿真?
提前感谢、
Anthony