This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2679:仿真无法提供正确的输出电压?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/610336/webench-tools-lm2679-simulation-does-not-give-correct-vout

器件型号:LM2679

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

团队、

我只是尝试对启动序列进行 Webench 基本仿真、以尝试过流瞬态过冲。

我的参数直接输入到 LM2679产品页面:     WEBENCHRegisteredDesigner LM2679

通过该仿真(保持所有默认参数)、我得到1.21V 的输出电压。 有什么想法为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AnBer、您好!

    我们正在调查此问题、一旦我们确定了根本原因、我们就会尽快返回给您。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    有更新吗? 您是否能够找到根本原因?

    我们还想对 LM2679与其他 LM267x 器件的启动进行仿真、因此该问题链接到以下帖子:

    https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/p/610359/2246916#2246916

    我们是否能够在 Webench 中对该主题中所示的问题进行仿真?

    提前感谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    我们仍在关注此问题、我可以在下周(8月11日)之前再次与您讨论此问题。 希望这可以。

    谢谢、
    Aravind