请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00817
你(们)好
我希望得到澄清。
我有一位客户希望使用此参考来实现面向 EV 应用的300V 电池组。
据说 TIDA-00817 模块可以堆叠至1300V。 您是否有一个方框图或另一个参考设计来解决这种堆叠功能?
堆叠可以产生什么电流?
正在
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TIDA-00817
你(们)好
我希望得到澄清。
我有一位客户希望使用此参考来实现面向 EV 应用的300V 电池组。
据说 TIDA-00817 模块可以堆叠至1300V。 您是否有一个方框图或另一个参考设计来解决这种堆叠功能?
堆叠可以产生什么电流?
正在