This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00817:TIDA-00817可堆叠

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/613157/tida-00817-tida-00817-stackable

器件型号:TIDA-00817

你(们)好

我希望得到澄清。

我有一位客户希望使用此参考来实现面向 EV 应用的300V 电池组。

据说 TIDA-00817 模块可以堆叠至1300V。 您是否有一个方框图或另一个参考设计来解决这种堆叠功能?

堆叠可以产生什么电流?

正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    堆叠图如 TIDA-00817设计指南的图2所示。
    堆叠模块不会增加电流、平衡电流保持不变。 系统负载电流不会流经模块。 通过堆叠模块、可以通过与所有模块共用的隔离式12V 电源之间的传输实现不同模块上电池之间的平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295

    模块的输出如何组合在一起?

    有参考设计吗?

    正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些模块具有双向通信路径、但有底面和顶部。  每个模块的隔离式12V 连接到同一个电池。  当然、这些单元格是分开的。  TIDA-00817设计作为 EM1402EVM 提供、并提供 了用户指南 、其中显示了有关接口的更多说明。  但是、接线图的设计由用户自行定制、以满足其各自的配置要求。