请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP55231 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我正在尝试确定 LP55231 (LED 驱动器)的输入和输出电容器的大小、以最大程度地降低硫化电压纹波。 为此、我需要获取芯片的 SPICE 模型。 我试图在产品页面和 WebBench 上找到它、但没有成功。 我知道这是一个复杂的芯片、可能并非所有行为都能轻松建模。 但实际上、我在这里讨论的是打开/关闭 LED、没有什么太花哨的东西。 我想知道如何获得模型或接近模型。
有什么想法吗?
感谢您的帮助!