This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LP55231:需要此 LED 驱动器的 SPICE 模型或至少某种级别的建模

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/611611/tina-spice-lp55231-need-for-the-spice-model-or-at-least-some-level-of-modeling-for-this-led-driver

器件型号:LP55231
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我正在尝试确定 LP55231 (LED 驱动器)的输入和输出电容器的大小、以最大程度地降低硫化电压纹波。 为此、我需要获取芯片的 SPICE 模型。 我试图在产品页面和 WebBench 上找到它、但没有成功。 我知道这是一个复杂的芯片、可能并非所有行为都能轻松建模。 但实际上、我在这里讨论的是打开/关闭 LED、没有什么太花哨的东西。 我想知道如何获得模型或接近模型。

有什么想法吗?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    目前、我们不打算为此器件开发 Spice 模型。 我会将其重新分配给产品团队、看看他们是否可以就如何调整电容器的大小向您提供一些建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    该器件的设计已超过10年、我们 现在无法支持设计数据。 您是否介意请求 EVM 直接测试它?

    谢谢!