This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3481:复制 SEPIC 评估时的仿真模式

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/610816/tina-spice-lm3481-simulation-oddities-when-replicating-sepic-eval

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

Howdy、

我使用的是 LM3481瞬态模型。 作为测试、我想复制 LM3481 SEPIC 评估板(SNVA461A)、但当我尝试负载阶跃时、我得到的结果很奇怪。 一旦负载阶跃发生、输出电压将降至大约8.3V (从12Vn 开始)、并且永远不会恢复。 我要附加 TINA 文件和瞬态结果。  

e2e.ti.com/.../LM3481-_2D00_-TINA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    我不确定我是否理解您正在尝试正确执行的操作。 产品文件夹和负载瞬态 TINA-TI 设计中已有一个宏供您成功查看仿真。 我认为 在您创建的宏中如何映射引脚可能存在一些问题、但您可以通过更改以下文件来运行负载瞬态。

    e2e.ti.com/.../snvm229b.TSC

    谢谢

    Ranjani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    请查看适用于您的电路的此可能解决方案。 我已更改实现以使用 TINA-TI 中的变压器、并添加了200N 的漏电感。

    e2e.ti.com/.../LM3481-_2D00_-TINA_5F00_sepic.TSC

    下面是我之前创建的示例:

    e2e.ti.com/.../LM3481_5F00_sepic.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ranjanir、

    我最初尝试过、但我遇到了一个非常类似的问题。 布列特的以下回答解决了这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,布里特! 现在似乎在工作。