主题中讨论的其他器件:TINA-TI、、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、我正在评估 LM5175直流/直流控制器。 我打算在85°C 的工作温度下构建8-36V 输入、15V、4A 输出电源。 我使用波特图分析设计了控制器、并尝试使用 webench 仿真我下载的 TINA -TI 模型。 该模型的仿真很好、如所示、我可以看到电路中不同点的电压和电流、并且可以在额定负载下运行。 但我想查看系统的频率响应(输出电压对干扰的影响)。 我在反馈电阻器和输出电压轨之间插入了一个电源 VG2。 当我尝试获取波特图时、软件会抛出错误、表示它找不到操作点。 我想知道这是不是因为 LM5175一开始(启动时间)没有开始、因此分析没有完成。 无论如何、我需要帮助以确定如何查看系统的频率响应。 对于希望查看 that.e2e.ti.com/.../LM5175_5F00_sim_5F00_up_5F00_tf_5F00_analysis.TSC 的任何人、本帖子随附了 TINA-TI 仿真