This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5175:确定电源的传递函数

Guru**** 2536350 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5175, LM5175-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/609071/tina-spice-lm5175-determining-transfer-function-for-power-supply

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、、

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我正在评估 LM5175直流/直流控制器。 我打算在85°C 的工作温度下构建8-36V 输入、15V、4A 输出电源。 我使用波特图分析设计了控制器、并尝试使用 webench 仿真我下载的 TINA -TI 模型。 该模型的仿真很好、如所示、我可以看到电路中不同点的电压和电流、并且可以在额定负载下运行。 但我想查看系统的频率响应(输出电压对干扰的影响)。 我在反馈电阻器和输出电压轨之间插入了一个电源 VG2。 当我尝试获取波特图时、软件会抛出错误、表示它找不到操作点。 我想知道这是不是因为 LM5175一开始(启动时间)没有开始、因此分析没有完成。 无论如何、我需要帮助以确定如何查看系统的频率响应。 对于希望查看 that.e2e.ti.com/.../LM5175_5F00_sim_5F00_up_5F00_tf_5F00_analysis.TSC 的任何人、本帖子随附了 TINA-TI 仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、

    导出的 TINA-TI 模型是瞬态模型、只能用于时间相关的仿真。 TINA-TI 中的交流响应仿真将需要一个交流模型(平均模型)、我们目前尚未提供该模型。 您可以在图表按钮下查看 WEBENCH 中的频率响应。 波特图是可用的图表之一。 未为器件启用波特图仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britt、感谢您的回答。 我知道我可以在 Webench 中看到波特图、但 Webench 会自行挑选组件并使用该电路来生成波特图。 我做了一个 webench 似乎无法挑选的设计、因此我无法使用 Webench 生成波特图。 有什么建议吗? 是否可以修改 Webench 中的组件以选择您自己的设计、然后生成波特图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit、

    也可以考虑使用此工具 :www.ti.com/.../lm5175quickstart-calc
    它具有该器件的波特图函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、我也使用过这个工具。 基于此工具、我的设计在设计条件下应该可以正常工作。 但是、该转换器仅在升压范围(Vin = 8-14)内工作、然后无法在降压或降压升压范围(Vin=15-36)内生成电压。 如果您能帮助我确定所选值是否存在问题、我可以分享该设计。 如果这有所帮助、我还可以共享 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    由于这不再是 Spice/bode 图 问题、最好生成另一个线程、对转换器不工作时的行为进行更详细的描述。

      我们在 LM5175-Q1站点上提供了有关 PCB 设计的一些材料。  另请参阅 以下博客系列:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2017/02/23/four-switch-buck-boost-layout-tip-no-2-optimizing-hot-loops-in-the-power-stage  

    谢谢、此致、
    Vijay