This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM22679:Webench 仿真问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/607438/webench-tools-lm22679-webench-simulation-problem

器件型号:LM22679

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我希望在以下条件下获得 LM22679的 WEBENCH 仿真结果:

Vin=35V Vout=26.5V Iout=5A

但我无法获得结果并得到注释"不支持输出电压"。

这种情况是否有任何问题?

谢谢

开始  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LM22679、内部补偿针对低于5V 的输出电压进行了优化。 这就是 Webench 不支持更高输出电压的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、John

    感谢您的评论。

    但根据 D/S、对于大于5.0V 的输出电压、我们可以使用5.0V 固定输出选项。

    是否可以在 WEBENCH 上使用 LM22679-5.0来支持更高电压仿真?

    谢谢

    开始
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此内容移至 Webench 论坛、以征求他们的意见。