请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM22679 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我希望在以下条件下获得 LM22679的 WEBENCH 仿真结果:
Vin=35V Vout=26.5V Iout=5A
但我无法获得结果并得到注释"不支持输出电压"。
这种情况是否有任何问题?
谢谢
开始
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.