This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5017:仿真中的收敛错误:UVLO 和 VCC 引脚设置

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/652933/tina-spice-lm5017-convergence-error-in-simulation-uvlo-and-vcc-pin-settings

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用 LM5017开关稳压器并对其进行瞬态分析。
请参阅所附的电路。

问题:
当输入电压超过~29.5V 时、该工具将引发收敛错误。
条件为:

RUV2  5.11E+04 欧姆
RUV1  1.00E+04 欧姆
输出电压  为28V   
UVLO 引脚 4.58V   

和 I_HYS 2.00E-05 A {Vin (HYS)= I_HYS * RUV2}
输入电压(HYS) 1.02V   
  
V_IN (UVLO、上升) = 1.225V *[(RUV2/RUV1)+1]= 7.48475V  

请帮助我了解 Vin (HYS)和 V_in (UVLO、上升)电压的作用、以及
以及为什么收敛误差会模糊 UVLO 引脚电压达到~5V 的时刻。

Sunney

e2e.ti.com/.../LM5017_5F00_transient_5F00_ana.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    我正在研究这个问题、模型似乎存在一些问题。 我将在2018年3月之前向您回复。

    下面是数据表中有关 UVLO 的说明。

    UVLO 有两个阈值、一个是上升阈值、另一个是下降阈值、这有助于确定低电流关断模式和待机模式。 IHYS 电流用于生成 UVLO 迟滞。

    感谢您的耐心等待!

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Saket。 我将等待您的回复。

    Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    我研究了模型以及 UVLO 功能的实现方式、我们无法在 UVLO 引脚上施加超过5V 的电压、这就是当 UVLO 电压接近5V 时出现收敛错误的原因。

    我尝试使用不同的电阻分压器值来模拟您的设置(这会使 UVLO 引脚上的电压保持在5V 以下)、然后我没有看到收敛问题。

    PFA 修改了 TINA TSC 文件、原理图和仿真结果。

    e2e.ti.com/.../2625.LM5017_5F00_transient_5F00_ana.TSC


    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket、

    根据数据表、UVLO 引脚至 RTN 的电压范围为"–0.3V 至100V"。

    我附加了另一个原理图、其中 UVLO 引脚为~14V、电路运行正常。

    请查看该模型、并告诉我您是否可以提供更新的模型。

    Sunney

    e2e.ti.com/.../LM5017_5F00_ana.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunney、

    我使用斜坡电压源模拟了连接的 TSC、并且遇到了与最初相同的收敛问题。TINA 模型能够使用直流电压源收敛模型、但不能使用斜坡或单位步进源。

    在模型中实现 UVLO 的方式似乎存在问题、我们需要检查并修复模型。
    这可能需要1-2周的时间、我们将在网上上传修订后的模型。

    同时,(作为一种临时修正)您可以将 UVLO 节点电压保持在5V 以下(通过选择适当的电阻分压器),并使用该模型检查 UVLO 以外的其他功能。

    谢谢、此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    我们已在网络上更新了 PSpice 和 TINA 模型中的 UVLO 等式。 请在找到它们     

    请告诉我、从我们的结尾开始是否需要任何其他东西

    谢谢 、此致、

    Abhisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhishek/Saket:

    感谢您的所有支持。 该模型现在工作正常。

    Sunney