主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在使用 LM5017开关稳压器并对其进行瞬态分析。
请参阅所附的电路。
问题:
当输入电压超过~29.5V 时、该工具将引发收敛错误。
条件为:
RUV2 5.11E+04 欧姆
RUV1 1.00E+04 欧姆
输出电压 为28V
UVLO 引脚 4.58V
和 I_HYS 2.00E-05 A {Vin (HYS)= I_HYS * RUV2}
输入电压(HYS) 1.02V
V_IN (UVLO、上升) = 1.225V *[(RUV2/RUV1)+1]= 7.48475V
请帮助我了解 Vin (HYS)和 V_in (UVLO、上升)电压的作用、以及
以及为什么收敛误差会模糊 UVLO 引脚电压达到~5V 的时刻。
Sunney