This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:用于深入子阈值 NMOS 特性化的 SPICE 模型级别

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/651135/tina-spice-spice-model-levels-for-deep-subthreshold-nmos-characterizing

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我需要一个在 PA 区域下运行的具有亚阈值电流的分立式 NMOS、以及一个可将特性数据与进行比较的相应模型。 我的团队和我正尝试在亚阈值区域深运行分立式 MOSFET、以实现最终集成的概念验证设计。  到目前为止、我们使用了来自不同供应商的 N 沟道 FET、并且能够测量 PA 范围内10s 的亚阈值电流。 但是、当尝试使用相应的模型文件在仿真中实现这些结果时、我们只能针对与测试设置相同的偏置电压获得 uA 范围或更高的结果。 我们从另一个供应商处使用的模型是3级 SPICE 模型、它对子阈值区域建模不良。 在典型应用中、这是可以的、因为这些 FET 通常不在该区域中运行、但对于我们的概念验证设计、这本质上是至关重要的。  

我想知道的是:

1) 您通常为分立式 FET 创建哪种级别的 SPICE 模型。  

2) 您的产品系列中是否有任何产品符合 PA 亚阈值性能的10秒要求、还具有随附的模型?  

如果第二个问题要求我发布第二个帖子、请忽略它。 我在这里的主要兴趣是 TI 为其分立式 FET 和类似产品系列提供的 SPICE 模型的复杂性。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    感谢您与我们联系。
    我们正在与我们的内部团队进行核实、并将就此向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗马
    这是我们的模型作者的回答。

    "我们在整个温度范围内对子阈值特性进行表征和建模。 但由于组件的尺寸,我们也不会低于100nA 左右。 "
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    明白。 感谢您的 asnwer。

    -Gus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您提供的信息。 您有哪些产品示例使用您之前引用的100nA 数字进行建模?  

    谢谢、

    Roman Fragasse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗马
    经调查、这些模型基于测量数据、我们所确定的所有测量数据仅降至1uA。

    根据我的了解、我们的所有 FET 都是如此。